[음악 재생] 안녕하세요. 연결에 대한 또다른 에피소드에 오신 것을 환영합니다. 오늘 이 흥미로운 에피소드에서는 연결성의 미래, 특히 Matter라는 새로운 프로토콜에 대해 얘기해 보겠습니다. 오늘 도움을 주실 멋진 게스트를 모셨습니다. Suyash Jain 님입니다. Suyash 님은 15.4 소프트웨어 R&D 관리자이고 Connectivity Standard Alliance의 이사진으로 있습니다. 저는 Adrian이고 여기는 Nick입니다. 그럼 이제 본격적으로 Matter에 대해 알아보도록 하죠. Suyash 님, 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 천만에요. 바로 시작하겠습니다. 새로운 기술 표준인 Matter란 무엇인가요? 그 질문에 답하기 전에 오늘날 이 업계에서 IoT 환경이 어떤 상태인지를 살펴보고자 합니다. 현재 우리에게는 멋진 기술이 많이 있죠. Wi-Fi, 높은 처리량 요구 사항 충족, Bluetooth 저에너지, 휴대폰 연결 문제 해결 등 말이죠. 그리고 Zigbee도 있습니다. 예를 들면 메시 토폴로지의 문제를 해결할 때 말이죠. 그렇죠? 기기에 도달하기 위해 여러 개의 허브가 필요할 때 Zigbee가 사용됩니다. 하지만 여러분이 IoT 또는 진정한 IoT 환경을 사용하고자 하면 다음과 같은 일이 일어납니다. 우선, 이 모든 기술을 갖춘 기기를 구매하고 집으로 가져와 이를 연결하려 해봅니다. 하지만 이때 가능한 것은 하나의 기술을 통해, 그 하나의 기술만을 통해 기기와 소통하는 것 뿐입니다. 그리고 벽으로 둘러싸인 이 정원에서 일을 수습하려 하죠. 일반적으로 오늘날 공급업체들은 제일 위에 추가 코드를 작성하여 이러한 두 기술 사이에 소통할 수 있도록 합니다. 하지만 이 코드는 표준화되어 있지 않습니다. 따라서 최종 소비자로서 해야 할 일은 어떤 생태계 또는 어떤 기술을 위해 제품을 구매했는지를 확인하고 집에서 그 제품만 사용하는 것입니다. 이건 큰 문제입니다. 소비자에게 뿐만 아니라 개발자에게도 마찬가지죠. 왜냐하면 개발자가 제품을 개발할 때 한 기술을 위한 제품을 개발해야 하는데 그 제품이 다른 영역에서 동일하게 해석되지 않는다는 걸 알고 있거나 생태계마다 다른 코드를 작성하고 유지해야 하는데 그러면 비용과 시간이 든다는 걸 알고 있기 때문입니다. 업계에서는 이 문제를 인지하고 있고 현재 이러한 기술들을 연결하는 표준화된 다리가 되는 새로운 표준을 제시하고 있습니다. 이 표준화된 솔루션이 바로 Matter입니다. 그렇군요. 네. Matter는 이러한 가정 환경을 통합하게 됩니다. 사실 저 또한 이 문제를 직접 겪은 바있습니다. 제 아버지는 항상 제게 전화와 문자로 이렇게 물어보십니다. Zigbee 게이트웨이를 사야 할까? 이 전구를 사야 할까? 등을 물어보시죠. 그리고 최근에는 Matter에 대해 물어보시기도 했습니다. 그래서 개인적으로 이 기술이 매우 흥미롭습니다. Matter는 어디에 사용되고 있을까요? Matter의 사용 사례로 어떤 것이 있을까요? Matter가 사용되는 곳을 생각해 보자면, 우선 가정 자동화 네트워크가 있겠네요. 하지만 한계는 없습니다. 가정 자동화부터 산업 자동화, 상업 자동화까지 다양한 곳에 쓰일 수 있습니다. 이 기술은 기본적으로 연결성을 제공합니다. 따라서 연결성이 필요한 모든 곳에 Matter를 적용할 수 있다고 생각하시면 됩니다. 정말 멋지네요. 또한 TI에서 이러한 과제를 해결하는 데 이것이 도움을 줄 수 있다는 점이 매우 신납니다. 과거에 어떤 생태계의 기기를 구매했든 매장으로 가서 연결된 전구 몇 개를 사고, 그게 무엇이든 간에 Matter가 있으니 간단하게 상호 운용될 거라고 확실할 수 있게 된 것이죠. TI는 이 새로운 프로토콜, 새로운 표준을 정의하는 데 정확히 어떤 도움을 줍니까? 좋은 질문이네요. TI는 오랫동안 Zigbee Alliance의 이사진이었습니다. 지금은 Connectivity Standards 동맹이라고 하죠. 이사진으로서 참여하게 되어 행운이라고 생각합니다. 저희는 이 제안에 대해 논의할 기회가 생길 때마다 이에 응해 참여했습니다. 제안의 이점을 살펴봤으며 참여하여 표준을 개발하고 표준을 홍보하는 것에 동의했습니다. 그게 지금 저희가 하고 있는 일이죠. 저희는 여러 가지 방식으로 이 동맹에 참여하고 있습니다. Connectivity Standard Alliance에서 30개 이상의 그룹이 이 표준을 개발하고 있습니다. 저희는 다양한 그룹에서 아주 많은 기여를 했고 코드를 개발하고 구현하며 코드를 포팅하거나 TI 플랫폼에 대한 업계 참여를 통해 개발되고 있는 코드를 채택하고 있습니다. 이 덕분에 현재 개발자들은 TI 플랫폼을 사용하여 표준 호환 코드 위에 자체적인 제품별 코드를 작성할 수 있게 되었습니다. 따라서 TI는 시작부터 이러한 과정에 관여했으며 지금은 개발자가 제품 개발을 시작할 수 있도록 플랫폼이 준비되도록 하는 데 기여하고 있습니다. 표준이 1.0에 도달하면 제품을 시장에 출시할 수 있게 됩니다. 멋지네요. 네, 기대됩니다. TI가 처음부터 리더십 위치에서 참여하여 이러한 새로운 기술을 시장에 도입할 때마다 기분이 좋습니다. 개발자들이 개발을 시작하고 코드를 사용할 수 있게 되는 것에 대해 여러 번 언급하셨는데요. 그럼 사람들이 어디에서 이것을 시작할 수 있나요? 그리고 Matter 사용을 시작하고 싶다면 TI에서 어떤 도움을 받을 수 있을까요? 네. 좋은 질문입니다. Connectivity Standard Alliance는 표준을 개발했습니다. 표준 사양을 개발했을 뿐만 아니라 오픈 소스 소프트웨어로서 코드도 개발하고 있습니다. TI는 그 레파지토리에서 TI의 개발 플랫폼을 활성화했습니다. 따라서 이제 개발자들은 Connectivity Standards Alliance의 Git 레파지토리로 가서 TI 플랫폼을 액세스할 수 있습니다. 그리고 이는 지원 예시뿐만 아니라 사용하기 쉬운 사용자 가이드를 제공하고 있습니다. 따라서 지침에 따라 코드를 빌드하고 코드를 개발자 플랫폼에 다운로드하고 Matter가 무엇을 하는지 볼 수 있게 됐죠. 그리고 더 나아가서 자체적인 특정 확장 프로그램을 제품에 도입할 수도 있습니다. 훌륭하네요. 시작하는 데 사용할 수 있는 코드가 있는 것이군요. Suyash 님, 나와 주셔서 정말 감사합니다. 이 기술과 밀접하게 관련되어 있는 R&D 팀의 일원이자 Connectivity Standards Alliance의 실제 이사진인 분의 설명을 들을 수 있어 정말 좋았습니다. 참여해주신 여러분에게도 감사드립니다. Matter 사용을 시작해보고 싶으시다면 아래에 링크된 리소스를 참고해 주세요. 더 자세히 알고 싶으시다면 아래를 참고해주십시오. 필요한 모든 것을 준비해놓았습니다. 늘 그렇듯이, 앞으로도 더 멋진 연결성 관련 비디오를 선보일 계획입니다. 놓치지 마세요. 감사합니다. [음악 재생]