[音乐播放] 在今天的视频中, 我们将讨论电源抑制比, 也称为 PSRR,以及 为什么能够衰减 开关模式电源 产生的电压纹波 是低压差稳压器 或 LDO 最受推崇的 优势之一。 让我们开始吧。 那么 PSRR 究竟是什么呢? PSRR 是对于一个 交流元件,LDO 的 输入衰减到输出的 程度,这里的衰减通常 是指由特定频率的 开关电源所产生 电压的衰减。 换句话说,它决定了 输入耦合到输出的 噪声有多少。 可以使用以下公式 来表示该比率。 PSRR 等于 20 乘以 输入电压纹波 与输出电压纹波 之比的常用对数。 该等式还告诉您 衰减越高, 以分贝为单位的 PSRR 值就越高。 以下面的简要l 框图为例, 直流/直流转换器 引入了开关噪声, 该噪声通过 线路进行传导。 输入端也可能 会传导辐射噪声。 按照箭头所示, 我们看到 LDO 会在添加一些内部 辐射噪声之前抑制 一些产生的噪声。 所得信号将是 具有极小纹波的 干净直流信号。 我们现在将讨论 如何确定您的 应用中的 PSRR。 在此示例中, 我们将使用图 1, 其中显示了一个直流/直流转换器, 该转换器将 12 伏电压轨提供的 电压调节为 4.3 伏电压。 LDO TPS717 是一款 高 PSRR LDO, 它将通过调节 3.3 伏电压轨 来遵循直流/直流 转换器的电压。 使 LDO 具有高 PSRR 的目标是 在 TPS717 的输出端 获得平坦的直流信号。 在直流/直流转换器 输出的 4.3 伏电压轨上 产生的纹波为 50 毫伏。 LDO 的 PSRR 将决定 TPS717 输出端 剩余的纹波量。 为了确定衰减 程度,您首先 需要知道纹波 发生在哪个 频率上。 对于本示例,我们假设 该频率为 1MHz。 通常可以在数据表中的 电气特性表下 找到额定 PSRR 值。 如您所见, 1MHz 时的 PSRR 值为 45。 请务必注意, 这些值仅适用于 这些条件,这意味着 不同条件下的 PSRR 值可能 不同。 确定 PSRR 的 另一种方法是 在数据表中查阅 PSRR 与频率之间的 关系图。 该特定的图 适用于 TPS717,其中 Vin 与 Vout 之间的 差值为 1 伏。现在, 假设这些条件 符合您的情况, 那么您的 PSRR 值 将为 45 分贝。 现在使用公式 1, 您可以求解 衰减因子,其值 在本例中为 178。 这意味着您可以 预期输入端的 50 毫伏纹波将 降低至输出端的 281 微伏。 但假设您更改了条件, 决定将 Vin 与 Vout 之间的 差值降低至 250 毫伏, 以便更高效地进行调节。 那么我们必须参考图 3。 您可以看到,如果我们 保持所有其他条件不变, 则 1MHz 下的 PSRR 会降低至 23 分贝, 或衰减因子为 14。 这是由于 CMOS 通道元件 正在进入三极管 或线性区域。 或者换句话说, 随着 Vin 与 Vout 之间的 差值接近压差, PSRR 开始下降。 现在,请记住, 压差是输出电流等 因素的函数。 因此,较低的输出 电流会降低压差, 从而有助于提高 PSRR。 更改输出电容器 也会产生影响, 如图 4 所示。 通过将输出 电容器从 1 微法 增加到 10 微法,尽管 Vin 与 Vout 之间的差值 保持在 250 毫伏, 1MHz 下的 PSRR 仍然增加到 42 分贝。 当我们比较 这两个图时, 您可以看到 曲线中的高频峰值 已经向左移动。 这是输出电容器的 阻抗特性引起的。 现在,通过适当调整 输出电容器的大小, 您可以调整衰减 以与特定的开关 噪声频率相一致。 现在我们已经看到, 通过调整 Vin 与 Vout 之间的差值 和输出电容, 我们可以提高 特定应用的 PSRR。 这些绝不是影响 PSRR 的仅有几个变量。 如您所见,显示的表 概述了其他各种 起作用的因素。 例如,使用最后 一个示例,更改 输出电容在低频时 几乎没有影响, 但在高频时有影响, 而更改降噪电容 在高频时没有影响, 但在低频时 会产生重大的 影响。 要了解有关 PSRR 参数, 例如前馈电容器 或 PCB 布局的更多信息, 请参阅我们的 其他资源,这些 资源包含其他博客 文章和应用手册, 其中更详细地 介绍了影响 PSRR 的 各种参数。 今天的视频到此结束。 请务必在 ti.com/ldo 上查看 我们的帮助以获取最新 信息。 请访问我们的 培训和支持主页, 观看最新的 LDO 基础知识视频, 或前往我们的 E2E 论坛, 了解我们的专家 对 LDO 的见解。 我们期待您观看我们的 后续 LDO 基础知识视频。 再见。