[音乐播放] 大家好! 欢迎收看新一期的 Connect。 今天,我们迎来了 新一期的精彩节目, 将和大家一起讨论 连接技术的未来, 具体来说,是叫做 Matter 的新协议。 我们很荣幸邀请到了 一位非常棒的嘉宾, Suyash Jain。 他是我们的 15.4 软件研发经理, 也是连接标准联盟的董事会成员。 我叫 Adrian。 这是 Nick。 接下来,我们切入正题, 全面了解 Matter。 欢迎,Suyash。 非常感谢您今天来到这里。 谢谢您的邀请。 是的。 我们开始吧。 Matter 作为一项全新的技术, 具体是什么呢? 在回答这个问题之前, 我想先说一下行业中 物联网领域的现状。 如今,我们拥有大量 优秀的技术,比如,用于满足 高吞吐量要求的 Wi-Fi, 用于解决手机连接问题的 低功耗蓝牙, 还有用于解决网状 拓扑问题的 Zigbee, 对吧? 如果需要多个集线器 才能到达某个设备, 使用 Zigbee 就可以了。 但是,当您想尝试 真正的物联网时, 您要购买支持所有这些 技术的设备,放置在家中, 然后尝试进行连接。 但您使用某项技术时, 只能和使用该项技术的 设备进行通信,对吧? 您拥有的是多个 “围墙花园”,然后 需要尝试打通。 如今,供应商通常会首先 通过编写额外代码 实现两项技术之间的通信, 但这并没有标准化。 因此,作为最终消费者, 我必须要做的是, 了解我购买的产品 支持哪个生态系统或 哪项技术,这样之后 在家里便只能使用 支持相同技术的产品。 这不仅对消费者来说 是个大问题,对开发 人员来说同样如此。 在产品开发过程中, 必须开发支持 单一技术的产品。 因为开发人员知道无法 将技术向其他领域同等转化, 他们必须要针对不同的 生态系统逐个 编写和维护代码, 既浪费成本,又浪费时间。 行业内认识到了这个问题, 目前尝试做的是 提出新的标准, 在这些技术之间搭建 沟通桥梁,从而实现 标准化。 那么,这个标准化的 解决方案就是 Matter。 嗯,好。 Matter 可以对家居 环境进行统一管理。 实际上,我也遇到过 您说的问题。 我总会收到父亲的 电话或短信,询问我 是不是应该买 Zigbee 网关? 是不是应该买这款灯泡? 而且,最近他还问我 关于 Matter 的问题, 我个人对使用这项 技术感到非常兴奋。 您看到过它用在哪些地方? 您了解的 Matter 用例有哪些? 大家可以想到的是, Matter 首先可用于 家庭自动化网络。 但使用并不受限制,对吧? 它既可以用于家居 自动化,也可以用于 工业自动化、商业自动化。 从根本上说,它提供的是连接。 因此,您能想到的 需要连接的地方, Matter 都适用。 太棒了。 真的很高兴看到 TI 一直致力于帮助 应对这一挑战。 无论过去购买的是 支持生态系统或其他, 都可以去到商店里购买 一些互联的灯泡, 因为现在可以使用 Matter 实现互操作。 那么 TI 在帮助 定义这项新协议、 新标准的过程中, 具体做了哪些工作? 这是一个好问题。 长期以来,TI 一直是 Zigbee 联盟,也就是 如今的连接标准联盟的 董事会成员。 TI 是董事会成员, 我也很荣幸参与其中。 我们参与了提议期间的探讨, 看到了这项提议的优势, 并且 TI 还参与、 开发和推广这项标准。 这也是我们目前在做的。 此外,我们通过多种途径 参与联盟的各项事宜。 连接标准联盟中已有 30 多个小组开发 这些标准。 我们重度参与 各个小组的工作, 开发并实施代码、 进行代码移植或将行业参与 开发的代码运用到 TI 平台上。 这就表示开发人员 可以获取 TI 平台, 之后可以开始成功编写 自己产品特定的代码, 而且是符合标准的代码。 因此,基本上来说, TI 从一开始就参与其中, 现在也持续做出贡献 并准备好平台,以便 开发人员开始 开发自己的产品。 该标准推出 1.0 版本时, 就能将产品推向市场了。 棒极了。 这真令人激动。 这样看来,TI 从一开始 到将这些新技术推向 市场的整个过程中, 始终处于领导地位。 您多次提到开发人员可以 开始行动,代码已经可用。 如今,大家可以 从何处开始呢? 如果要开始使用 Matter, 可以从 TI 获取哪些帮助? 好。 非常棒的问题。 连接标准联盟所做的是 开发出了这项标准, 不仅包括标准规范, 还开发了代码以及开源软件。 TI 所做的是在此资料库的 基础上提供了 TI 支持器件和 TI 开发平台。 如今,开发人员可以访问 连接标准联盟 Git 存储库, 并访问 TI 平台。 我们不仅提供支持示例, 还提供易用的用户指南。 开发人员可以按说明操作, 获取代码构建并将代码 下载到开发平台,从而了解 Matter 的功能。 最重要的是,还可以 在他们的产品上 实施各自特定的扩展。 棒极了。 听起来现在已经 有可用的代码了。 现在就可以行动起来了。 Suyash,再次感谢您的到来。 作为我们的研发团队成员, 您不仅对技术有深入了解, 还是连接标准 联盟的董事会成员, 您的分享让我们 受益匪浅。 同时,也非常感谢大家观看。 如果您要开始使用 Matter, 请务必查看 以下链接的资源。 如需了解更多信息, 我们提供的内容 可满足您所需的一切。 与往常一样,我们规划 推出更多优质的 连接视频。 精彩内容,不容错过。 谢谢。 [音乐播放]